This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101QML-SP:输出缓冲器

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP, LMP7704-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1297633/dac121s101qml-sp-output-buffer

器件型号:DAC121S101QML-SP
主题中讨论的其他器件: LMP7704-SP

大家好、对于当前设计、我们使用 DAC121S101QML-SP。 现在、我们需要 提供 高达20mA 的输出电流。 然后、信号通过1m 线束传输。 在传感器侧、有一个高达10uF 的负载电容。

您对缓冲组件有什么建议吗?

使用运算放大器最终可能会对容性负载产生振荡。

此致

马库斯