This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:HART、FOUNDATIONFieldbus 或 PROFIBUS PA 器件实施

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, PROFIBUS, DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296186/dac8742h-hart-foundationfieldbus-or-profibus-pa-device-implementations

器件型号:DAC8742H
主题中讨论的其他器件: Profibus

大家好!

我们正与一位有兴趣开发可支持 DAC8742H 所提供的所有三种协议的器件的客户合作。 该器件完全符合他们的要求。 我们是这种现场总线协议的新手、因此我们最初的疑问是是否有机会获得一个可以支持所有协议的独特硬件、而不是明显同时使用开关来选择要使用的特定协议。 目的是设计一个独特的硬件器件。 避免创建不同版本或材料明细表。

此外、我们还有其他疑问:是否有任何类型的 HART、Foundation Fielbus 和 Profibus PA 库来实现可用的协议通信。 每个开发人员都需要创建自己的开发工具吗?

我们会要求或客户以基金会/组织成员的身份加入、以获得任何开发资源的访问权限? 如果有人能帮助我们沿着我们应该走的道路去 开发一个可以在这些现场总线协议中混合的产品,我们会很感激。 我们正在考虑使用小型 MCU 来开发器件现场应用。

提前感谢您帮助我们理解或介绍这个新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    Joe 将审查这一问题并提供答复。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:


    DAC874xH 系列器件基本上是调制解调器。 它们接收一些信号、并将其转换为其他数字形式以供读取。 对于 HART、它采用移频键控信号并将其转换为要读取的 UART 或 SPI。 对于现场总线或 Profibus、我认为它是要转换为 UART 或 SPI 的曼彻斯特编码梯形信号。 Profibus PA 和 FOUNDATION 现场总线(PA/FF)使用同一物理层。 DAC8742HEVM 应能够接收和发送所有这些信号。 EVM 默认配置应该适用于 HART。 有关 PA/FF 模式的跳线配置、请参阅下面的:

    JP1:(2-3)、JP2:(2-3)、JP3:开路、JP4:(2-3)

    JP5:闭路、JP6:(1-2)、JP7:开路、JP8:开路

    JP9:(1-2)、JP10:(1-2)、JP11:(2-3)、JP12:NC、

    JP13:开路、JP14:(2-3)、JP15:闭路、JP16:(7-8)

    JP16:7-8、JP17:Closed、JP18:Open、JP19:Open、JP20:(1-2)

    在 EVM GUI 中、启用内部基准、内部 BPF、并选择 PAFF 模式。 随后应该能够加载写入 FIFO 并点击"生成写入以传输"。 一种检查方法是启用全双工来读回调制波形。

    要开发使用 HART、现场总线或 Profibus 的设备、需要大量的固件开发工作。 对于 TI、我们完成了一项设计、以确保 DAC874xH 器件可以按照 HART 协议运行、并让它们向 Fieldcomm Group 注册。 Fieldbom Group 负责监督 HART 协议并注册 HART 器件。 但是、我们已聘请了外部供应商来开发 HART 协议栈(HART 协议的固件实现)。 请注意、我们无法提供固件、也没有任何示例固件提供。 开发此固件的公司是加利福尼亚州佛利蒙市的 Smart Embedded Systems。 您可以在此处查看 TI 参考设计:

    https://www.ti.com/lit/ug/tidudf6/tidudf6.pdf

    设计结束时提供了指向智能嵌入式设计的链接、您可以从中了解更多信息。


    约瑟夫·吴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我对这类发展所需的范围有更好的形象。