This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7744:是否可以使用 VCC = 5V 和 VSS =-5V

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7644, DAC7744

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298111/dac7744-is-it-possible-to-use-vcc-5v-and-vss--5v

器件型号:DAC7744
主题中讨论的其他器件:DAC7644

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 DAC7744而不是 DAC7644。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

由于 DAC7644很难获得、因此我们正在考虑是否可以使用 DAC7744。

这两个器件引脚兼容、具有不同的电源电压 VCC 和 VSS。

DAC7744的电气特性在 VCC = 15V±0.75V 和 VSS =-15V±0.75V 的条件下规定。

是否可以 在 VCC DAC7644=5V±0.25V 和 VSS DAC7644=-5V±0.25V 下运行?

在这些条件下运行时、电气特性会发生什么情况?

它是否与 DAC7644相同?

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi-San:  

    我现在正在检查此问题、很快会回来与您联系。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi-San:

    我已详细查看了数据表、但它看起来与 DAC7744无法在 ±5V 电源下工作。 该器件本身只能在更高的电源电压范围内工作。  

    电气特性表提到了 最大和最小电源电压:

    数据表后续部分提到了除-15V 或接地之外的负电源可能导致 运行不当。 此外、似乎该器件具有更大的余量要求、即4V、而 DAC7644则需要2.25V 的余量。 这可能不适用于基于5V 电源的客户应用。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的答复。

    我了解 DAC7744无法用于+/-5V 电源。

    我将与客户分享。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市