This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:AFE5818EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298847/afe5818evm-afe5818evm

器件型号:AFE5818EVM

您好!

一位客户使用带 FPGA 的 AFE5818EVM 写入命令来测试 SPI 的数据输出、采样率为40ms/s、输出 DCLK、FCLK 和数据正常。 但当他用信号发生器输出5MHz、5Vpp 正弦波到通道1时、DCLK 是不稳定的、它大约在200MHz 到280Mhz 之间跳跃、他进行了 FFT 分析、结果如下、我们可以发现除了5MHz 外有很多多频峰值。  

如果 WRITE 命令不正确、请帮助分析导致此问题的原因。  

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以让 DCLk 具有多个频率。 高速 DCLK 具有数据相关抖动、该抖动会调制其周期、因此会在数据中产生多频音调。 但是、数据表中提到的总设置和保持时间规格包括这种依赖于数据的抖动。 因此、如果客户满足数据表规格方面的设计、他们将能够对数据进行反序列化。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔