主题中讨论的其他器件:TCA9537
您好!
表7.6章中的时序要求是否对主器件的要求 µC TPL0401将解除消息状态、还是只是计时、即我们读回抽头位置时 TPL0401将生成的时间? 我认为这两者都可以、因为它还包含不会由 TPL0401生成的 SCL 值、对吧?
TPL0401是否会 自动在标准模式和快速模式之间进行选择? 例如、如果我使用95kHz、从频率的角度来看、它可以同时支持两种模式。 如果我为 TSP 3、7 µs 测量 µC I2C、则对于快速模式(>0、6 µs)适用、而对于标准模式(4 µs)则不适用。
第二个更 µ 的问题是使用 TVD (数据)我对于两种模式都有一个更大的问题、在数据表中写入了 TVD (数据)对于两种模式都必须小于1 μ s、在图中、我预计它标记为 TVD (wihout 数据、但它在数据位7之下) 显示在图9上、对吧? 但根据下降沿或上升沿1、7 - 2 µs、测量的 µC I 值大于最大值。 在应答数据上、我们看到来自 TPL0401的 TVS 在1 µs 下方。


您在这里看到了任何问题吗? 更重要的是、SDA 信号在 SCL 后为有效高/低电平开始上升、而在 SCL 下降后为有效的1 µs 吗?
在我们的船坞上、我们直到知道才发现任何通信问题、但我们也没有检查所有的边缘机箱 、如温度等。
感谢您快速回答。