主题中讨论的其他器件:ADS1261
你(们)好!
我计划使用 ADS1261来测量热敏电阻两端的电压。 我看过 RTD 测量指南、但想测量电流感应电阻器上的电压来代替 IDAC 输出。 该设计将进行大量的温度测量、因此我不想为 IDAC 输出牺牲任何 ADS1261输入。 您觉得有什么问题吗? 这是这个概念的屏幕截图。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好!
我计划使用 ADS1261来测量热敏电阻两端的电压。 我看过 RTD 测量指南、但想测量电流感应电阻器上的电压来代替 IDAC 输出。 该设计将进行大量的温度测量、因此我不想为 IDAC 输出牺牲任何 ADS1261输入。 您觉得有什么问题吗? 这是这个概念的屏幕截图。
尊敬的 Drew Nakamura:
使用 ADS1261的 REFOUT 功能设计典型的热敏电阻测量、对热敏电阻进行偏置、然后使用图像下半部分所示的设置测量热敏电阻(通过 ADC 测量 NTC、 和一个偏置电阻器、在25°C 下用作平衡电阻分压器)。 然后、您可以使用 ADC 的内部 VREF 作为测量基准。 这就产生了比例基准、因为热敏电阻输出电压将随 ADC 基准电压而变化
您是否需要使用单独的 ADC 来测量流过电阻网络的电流? 我不知道您的应用可能有合理的理由执行该测量
-Bryan
您好、Bryan:
非常感谢您的快速响应!
如果我们使用 REFOUT、您的方法好像会大大简化设计(请参阅下文)。 最大的优势是减少 ADC 数量和比例式测量。 我可能希望在5个热敏电阻之间共享一个 REFOUT 引脚。 该引脚上的电流限制是否小于5mA? 当时我以为它已经从模拟电源掉电了、所以可能不会有问题、但我只是想检查一下。
之前使用单独电流检测 ADC 的主要原因仅是测量几乎40种不同的热敏电阻。 因此、一些 ADC 会以差分方式测量热敏电阻、另一些 ADC 会以差分方式测量电流。 根据您提出的方法、好像我可以将每个测量都单端转、因此我只需要4个 IC、而不是16个。
谢谢。
德鲁
尊敬的 Drew Nakamura:
ADS1261上的 VREF 可以拉出/灌入10mA、如电气特性部分中所示(复制在下方)
如果您要使用 ADS1261进行单端测量、由于放大器共模限制、需要绕过 PGA。 这可能不是问题、因为通常在25°C 时、热敏电阻电路设计为1:1电阻分压器、无论如何都不能使用增益。 但是还请注意、PGA 被旁路时、ADC 输入电流会增加、因此对于 NTC 等高阻性传感器、这是您应考虑的其他情况。
-Bryan