This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:70MHz 的输入频率

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1290867/ads54j64-input-frequency-of-70mhz

器件型号:ADS54J64

现在、我们正在开发 一个用于接收140MHz IF 信号的调制解调器。

在70MHz 处传入干扰信号。

我们使用800MHz 的采样时钟和工作模式1。

因此、我们设置140MHz 的 NCO、将 IF 信号下变频至基带。

我们发现会出现性能下降的情况。

当我们将70MHz 信号输入到 ADS54J64中时、我们从 ADC54J64的输出中获得了频谱。

如下所示、 可以在基带周围找到一些信号。
我想知道 这种现象是来自外部还是 ADC 器件。

我们计划测试不同的 IF 频率和0Hz 的 NCO。

经过这些测试、我想和大家分享一下结果。

 您能 提供一些建议吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的在兴:

    您能否向我们发送在旁路模式下800 MHz 上具有70 MHz 信号音和采样率的 FFT 图?

    这将帮助我们更好地了解您的系统要求。

    谢谢!

    德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的在兴:

    由于没有响应、我将关闭该主题。

    如果需要、仍然可以重新打开该线程。

    此致、

    德鲁