This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:采用外部时钟的转换器时序

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293361/ads1158-converter-timing-with-external-clock

器件型号:ADS1158

我想弄清楚使用带有外部时钟的 ADS1158时的时序和过程。 当电源(AVdd 和 DVdd)与 CLKIO 信号一起出现时、转换何时开始? 是否像使用内部振荡器时那样需要等待一段时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe Martin、

    在"加电时序"部分中对内部和外部时钟的加电时序进行了详细描述。 这位于 ADS1158数据表的第22页、

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Bryan。 关于如何验证器件是否实际就绪、我只是有些困惑。 图 数据表的第38页显示 PWDN 为高电平后、唤醒时间为2/fclk、则 器件准备就绪。 器件此时会开始输出数据吗? 我可以监测哪个引脚来确保及时发生此情况? 我包含了一个逻辑分析仪时序图、该图使用与图相同的信号捕获。 38个以上的 dout、以查看数据发送的时间。 您能对此发表评论吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe Martin、

    您是使用 START 引脚还是通过脉冲命令控制转换?

    如果 START 引脚最初为高电平、即使用上拉电阻器、则 DRDY 引脚将以大约1/data 速率切换、这表示转换已开始、数据已准备好随时钟移出 ADC。 但是、如果没有 SCLK、器件不应在 DOUT 上输出数据

    分析器图不会显示 START 或 SCLK 的状态、因此很难确定发生了什么

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    我们使用脉冲命令而不是 START 引脚来控制转换。  

    我向逻辑分析仪添加了 SCK 和 START 信号。 这只会增加更多混淆、因为 SCK 在40ms 后使用外部时钟实现而不是内部时钟实现。 SPI 时钟由我们的 uC 提供、两种实施的软件是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe Martin、

    您当前如何确定何时发送脉冲命令? 当 START 引脚为低电平时、ADC 不会执行任何操作、直到您发出脉冲命令(假定您在使用内部振荡器、只会在 CLKIO 上输出时钟信号)。 您是否能够更快地发出命令?

    -Bryan