This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:C252、C253和 C254的作用

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296988/dac39rf10evm-the-role-of-c252-c253-and-c254

器件型号:DAC39RF10EVM

团队成员

您能说出 EVM 中使用的 C252、C253和 C254的角色吗? 适用于旁路电容器、EMI 滤波器或其他角色?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takahashi-San:

    3个端子电容器、用于抑制该平面上的噪声。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    您能告诉我们该电容器可以抑制哪些类型的噪声吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 Murata 网站上的 S21图。  它显示了阻抗 v/s Frequency 以了解可抑制的频率范围。

    https://www.murata.com/en-us/products/productdetail?partno=NFM15PC474R0J3%23

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    C252、C253和 C254是旁路电容器、但 Murata 将这些电容器描述为 EMI 滤波器。 您能解释一下为何 TI 选择这些电容器作为旁路电容器吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于抑制数字 DVDD 平面上的噪声。  通常、我们会尝试在电流到达器件之前断开平面并强制所有电流流经其中一个电容器、但在此设计中、间距不允许这样做。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff

     通常我们会尝试在电容器到达部件之前打破飞机并迫使所有电流通过其中一个电容器,但在本设计中间距不允许此电容器。

    很抱歉、但我不确定这是什么意思。 您可以详细说明一下吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山、

     我们试图实现的最终目标是什么?  

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    客户希望基于 EVM 制作原型、并需要了解以下两点。

    1. 这些帽的作用是什么?

    2.我认为这些电容可以作为旁路电容使用,但是你刚才提到的 Murata 电容也可以作为 EMI 滤波器使用。 您能解释一下选择 Murata 帽的原因吗?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高桥山、

    数字平面 DVDD 与其他平面相比、具有固有的噪声。  这些电容器有助于降低该平面上的噪声。  如果客户不想将它们包括在他们的设计中、我建议他们仔细考虑安装电容后 TI EVM 上的参数、取下电容、然后重新进行测量。  这将在 TI EVM 上验证它们是否需要满足客户所需的规格。

    此致、

    Geoff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geoff、

    那么、您能解释一下您选择 NFM15PC474R0J3D 的原因吗?

     

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它比 单个电容器具有更好的阻抗与频率