This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:有关如何理解 ADC 数据表的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299367/ads8686s-questions-on-how-to-understand-an-adc-datasheet

器件型号:ADS8686S

您好!

我正在开始为一个我必须要做的项目研究 ADC 并阅读 ADS8686S 的数据表我对下表有疑问:

我对一些术语感到困惑。 我正在阅读 C28x 微控制器的 ADC 手册、中显示以下表格:  

在第一个表中、什么是 Mnaual 的 VREFHI 或 VREFLO 的等效值???

模拟或数字电源电压(AVDD 或 DVDD)是 VREFHI 还是使芯片正常工作的电源? 如果是第二种情况、我假设 VFSR 是 VREFHI 和 VREFLO 、或者它们是可以管理 ADC 转换其值的电压。 如果是第二种情况、我得到的最后一个可能是 VREFHI 的选项是2.5V 的 VREF、如果是这样、我有两个问题:

它从哪里获得 VREFLO? 如果基准为2.5V、如何输入10V 电压信号? 它是否有可放大基准的 PGA? 如果是这样、那么该 PGA 的特性在哪里、因为我只找到放大的配置。 我是说、其中我可以找到该 PGA 的精度。

我知道有一些虚拟问题、但如果您能帮助我澄清这些问题、我将感到非常愉快。  

提前感谢您。

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    由于 ADS8686S 上的 PGA、ADS8686S 设计与微控制器上的内部 ADC 设计大不相同、请参阅  下面的 ADS8686S 模拟前端的方框图。

    ADS8686S 的基准电压为2.5V、+/-10V 输入范围为+/-4* Vref、满量程范围(FSR)为2* 4Vref=20V。 ADC 输入可采样的最高电压为+10V、ADC 输入可采样的最低电压为-10V。 请参阅以下传输特性中的转换代码与最大/最小输入电压的关系图7-10以及下面的表7-4、其中还包括其他输入范围的最高或最低输入电压:

    ADS8686S 上的 PGA 不会放大基准电压、它会调整或衰减输入信号、以满足内部 ADC 内核的输入范围要求。 ADS8686S 是一款集成式单通道 ADC、包含 PGA、模拟滤波器和 ADC 驱动器、数据表中显示的规格包含了每级的所有特性、包括 PGA、例如失调电压误差、噪声等。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dale!!!