This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:可以将此器件与多个芯片以菊花链形式连接吗?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166, ADS7067, ADS7066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296883/ads8166-can-this-part-be-daisy-chained-with-multiple-chips

器件型号:ADS8166
主题中讨论的其他器件: ADS7067ADS7066

大家好。  由于 ADS8166是 SPI、我能否将其中2个与 SDO 一起以菊链形式从芯片1连接到芯片2的 SDI?

SCK 和 CS#对于这两种芯片都是通用的。

数据表未提供任何菊花链示例、因此我希望 TI 确认这是否可行。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要与开发团队联系、看看这对于某些配置是否可行。  如果使用动态模式、ADC 将无法支持菊花链、因为它会在/CS 变为低电平以更改输入通道后计算 SCLK 的数量。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    您是否在 SPI 菊花链上获得了任何更新?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误时间较长、但遗憾的是、ADS8166不支持菊花链。  ADS7067是支持菊花链的一种可能的替代器件。

    具有 GPIO 的 ADS7067小型8通道16位800kSPS SAR ADC

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、速度较低的版本是 ADS7066:

    具有 GPIO 的 ADS7066小型8通道16位250kSPS SAR ADC

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的更新。

    是否有任何与 ADS8166引脚兼容并可实现 SPI 菊花链的 ADC?   

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有引脚兼容的替代方案。  最好的选择是 ADS7066、它采用16引脚封装。

    此致、
    基思