This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:如何在 Vivado 块设计上使用 TI-204C-IP

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299136/ti-jesd204-ip-how-to-use-ti-204c-ip-on-vivado-block-design

器件型号:TI-JESD204-IP
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RFEVM

你好。

我想将 TI-204C-IP 集成到 Vivado 块设计(GUI)中。

然而,这是我第一次处理它, 有很多事情我不知道。

请帮帮我。

我的开发工具/电路板

  • - Vivado 2020.1
  • - ADC12DJ5200RFEVM
  • - TI-204C-IP  
  • - Kintex UltraScale (KCU115) FPGA 板

问题1
使用 TI-204C-IP 时,是否有必要使用 Ultrascale FPGA 收发器向导?

问题2
使用 TI-204C-IP 时,是否有必要使用 Xilinx 的 JESD204-PHY IP?

问题3
我想知道当 TI-204C-IP 放置在 Vivado 块设计(GUI)中时出现的输入/输出引脚规格。
我查看了用户指南(TI204c-IP-Users-Guide.pdf)、但不清楚要连接到每个引脚的内容。  我目前引用的是1.10 2021/5/18。



此致、  

竹尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Takeo-San,

    TI JESD IP 的架构不适用于 Vivado IP 集成商/块设计方法。 计划于2024年1月发布的下一版 IP 将支持这一功能。 对于当前版本的 IP、建议使用 RTL 实例集成它。  

    要回答有关 PHY 的问题、TI JESD IP 包括 FPGA PHY (收发器)、因此无需使用 Xilinx JESD PHY IP。 收发器(xci)文件是 JESD IP 归档文件中参考设计的一部分。 参考设计展示了如何使用 IP 的示例、因此有必要使用收发器向导来定制 PHY 以满足您的最终应用需求。  

    此致、

    艾米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amet-San:

    感谢您的及时响应。 我 m 期待下次发布(2024年1月)。 由于我是第一次开发 FPGA、因此能够使用 块设计方法将会非常有帮助。  理想情况下、 最好是 Vivado 2023.x 或更高版本支持 TI-204C-IP。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260281/ti204c-ip-compatibility-with-vivado-2023-1

    您知道下一版本是否支持 Vivado 2023.x 或更高版本?

    也感谢您回答有关 PHY 的问题。 我放心地听到这是我所期望的。

    此致、

    竹尾市