This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:测试功耗过高

Guru**** 2482155 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299129/ads1220-the-test-power-consumption-is-too-high

器件型号:ADS1220

您好!

我的客户在使用 ADS1220进行测试时遇到问题。

客户通常测试 ADS1220电流大约10-12uA、但最近用同一个测试板测试另一批芯片发现电流达到40-140uA、请告知原因是什么?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    此处不清楚客户实际上在做什么。  由于同时使用 AVDD 和 DVDD 电源、它们是同时测量两个电源还是仅测量一个电源?  我还需要知道他们何时测量与加电相关的电流、以及在测量电流之前是否发生了任何器件配置更改?

    了解他们所使用的封装类型以及他们是否使用用于测试 ADS1220的插座也将很有帮助。

    另外一个将会有所帮助的项目是电流的测量方式。  它们是否进行直接电流测量? 还是通过测量电阻器上的压降然后计算电流来进行间接电流测量?

    此致、

    鲍勃 B