This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-6:是否可以使用单芯片处理 EEG、ECG 和 EMG 信号?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-6

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300455/ads1299-6-is-it-possible-to-process-eeg-ecg-and-emg-signals-using-a-single-chip

器件型号:ADS1299-6

大家好、我正在研究 EEG、ECG 和 EMG、我计划在设计中使用 ADS1299-6、但我不确定芯片的特性。 是否可以使用单芯片处理 EEG、ECG 和 EMG 信号?
1-(EEG 和 ECG)或(ECG 和 EMG)或(EEG 和 EMG)对必须能够同时工作。
2-如果同时进行 EEG、ECG 和 EMG,效果会好得多。
同时、如果我想增加通道数、是否可以使用多个芯片使系统相互同步?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atif、

    信号链支持分别测量 EEG、ECG 和 EMG 信号。 您需要运行测试并检查信号模态是否存在干扰。

    我也不确定 偏置(例如 ECG 和 EEG/EMG 偏置的 RLD)如何在各种信号模式中起作用。

    请参阅数据表以了解多器件配置。