This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08L060:是否允许以1.8V 的电压驱动?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08060, ADC08L060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300176/adc08l060-driving-voltages-at-1-8v-allowed

器件型号:ADC08L060
主题中讨论的其他器件:ADC08060

理想情况下、我想在不使用电平转换器的情况下使用 ADC08L060并与1.8V MCU 通信。 在该部分的开头说明中、与 ADC08060不同、它说"数字输出与单独的输出电源引脚 TTL/CMOS 兼容、以支持与1.8V 至3V 逻辑连接"、这使得它看起来应该起作用。 但是、对于"Operating Ranges"表、我有点困惑、其中说:


驱动器电源电压、VDR +2.4V 至 VA

输出驱动器电压、VDR 1.8V 至 VA

我假设我可以将 VA 连接到3V、然后将 VDR 连接到1.8V 以用于 CLK 和输出引脚、但这意味着驱动器电源电压最小值与输出驱动器电压不同? 我在我的方法中不正确、这是数据表误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    让我来看看这个。 这是一个非常旧的部分、因此我们在这方面的资源有限、并且我们实验室中没有旧的评估板来检查这一点。

    请给我一两天时间与你回去。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    可能是数据表有时更新了、电源电压说明文本在运行额定值表中混乱不堪。

    此行应该会被删除:

    下表来自开发时的早期版本:

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您跟踪 Rob 的进度、非常感谢!