This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7056:适用于 ADS7056和 DAC70501的 Linux 驱动程序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7056, DAC70501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300360/ads7056-linux-driver-for-ads7056-and-dac70501

器件型号:ADS7056
主题中讨论的其他器件: DAC70501

大家好、我正在为这些 ADC 和 DAC ADS7056和 DAC70501寻找 Linux 驱动程序。 我不打算使用最多2.5个 MPs。

我需要用它来测试 Raspberry Pi。 我可以为 SPI 设置33MHz。 :)

谢谢。

Andrew。