This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:寄存器映射设置值

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5294
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299185/ads5294-register-map-setting-value

器件型号:ADS5294

您好!

我对 ADS5294寄存器映射设置进行了以下查询。

1)(1)必须将每个寄存器中未使用的位(标识为空白表格单元)编程为"0"。

  我是否应该将 ADS5294寄存器映射中的未使用地址的值设置为0?"。

2) 2) 每个地址的默认值是什么?

3) 3) 默认情况下需要设置哪些寄存器?

 => 我打算只使用1线、LSB 优先模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是。  每个寄存器中未使用的位(标识为空白表格单元)必须编程为"0"。

    2.每个寄存器位的默认值为0。 在某些情况下、如果数据表中指示该值、则可能必须将其强制为1、如下所示。  

    3.对于1线、LSB 优先模式、12位、二进制补码模式、应用以下设置:  

    地址  数据

    0x46     0x8204

    0x50     0x8000

    0x51      0x8000

    0x52      0x8000

    0x53      0x8000

    0x54      0x8000

    0x55      0x8000

    此致、  

    卡尔蒂克