This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:用于启动

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299643/lm98725-for-the-start-up

器件型号:LM98725

您好、团队成员:

我收到了客户的问题。

客户认为、数据表中没有关于从上电到通过串行接口开始通信的时间规格、但在上电后立即启动串行通信是否可以?

目前→、上电 μ→通信几秒钟后没有问题、但70ms 后开机 μ 通信出现问题。

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件需要50ms 的 PLL/逻辑等待时间。  LM98725数据表第84页中的信息。

    此致、

    野和市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norikazu、

    感谢您的支持。 我懂了。

    此致、

    马萨