This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:如何将热电偶输入毫伏转换为摄氏度????

Guru**** 2385370 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301010/ads1118-how-to-convert-thermocouple-input-millivolt-to-degree-celcius

器件型号:ADS1118

您好~

我正在使用 Arduino Mega 和 ADS1118-MASTER 库测试 ADS1118。

参考图50中的测试电路。 ADS1118产品说明书中的双通道热电偶测量系统。

K 型热电偶、 FSR = ±0.256V (7.8125uV 分辨率)、数据速率= 8SPS。

但我将 VDD 改为+5V、如下所示。

我从片上温度传感器获得了大约28.33度的摄氏度。

1.将 VDD 更改为+5V 可能会导致测量错误?

2.如何 从 TCJ 获得 VCJ???  28.33摄氏度到电压

 -它只需要从 K 热电偶表找到热电电压的毫伏?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎光临本站!  

    您的设计看起来与我们的此参考设计非常相似: https://www.ti.com/lit/ug/slau509/slau509.pdf。您可能会发现设计讨论和理论对 您的设计很有帮助。

    Unknown 说:
    1. 将 VDD 更改为+5V 可能会导致测量错误?

    本设计中的 RPU 和 RPD 电阻器仅用于将测量电压偏置到 ADC 的1/2 Vs 电平、因此更改 VDD 不会改变电路运行。

    2.如何 从 TCJ 获得 VCJ???  28.33摄氏度到电压

     -它只需要从 K 热电偶表找到热电电压的毫伏?   

    [/报价]

    是的、您只需将来自 ADC 的温度转换为您将在这个温度下在热电偶上看到的等效电压。 这个电压随后被加到从热电偶测得的电压中、并被转换回温度。

    如果您还有任何问题、请告诉我、

    列维德弗里斯