This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675REF 驱动安装包

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300743/ads1675-ads1675ref

器件型号:ADS1675

我们的订单T03961452 μ A。

料号:ADS1675REF 评估板器

现在我们工程师弄丢了安装驱动的CD(Ω ADS1675REF in的安装包),请协助是否可以在线提供 Ω

感谢!

联络:贾先生

jialishe_hqs@aliyun.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6057045:

    如果您想在论坛中发帖、请将您的帖子翻译成英文、这将让我们更好地为您提供支持

    您也可以选择我们专门的 e2e 中国论坛: https://e2echina.ti.com/

    -Bryan