This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4145:反馈的原理图片段

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4145, TPS796

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1298812/ads4145-schematics-snippet-for-feedback

器件型号:ADS4145
主题中讨论的其他器件: TPS796

我想在未来的项目中使用快速的 TI ADC IC ADS4145。 为此、我想使用此 IC 并结合 FPGA 和 μ µC 来设计一个应用 PCB。
我想分享此原理图(ADC 部分)的一个片段以获取反馈:




注意:模拟和数字电源来自同一电源 IC。 然而、模拟和数字信号布线之间有足够的空间以实现适当的信号完整性。
该电路可以正常工作吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    您能否对原理图提供更清晰的屏幕截图?

    它在这一方面模糊,以便正确地审查。

    在电源上、您是否至少使用单独的铁氧体磁珠将模拟电源和数字电源分开?

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    对不起最后一个屏幕截图的质量不好。 我希望这一个更好。

    ´ve 电源、我使用了您的 TPS796。 该 IC 开关(我相信)远低于1MHz、那么铁氧体磁珠在这里有何帮助呢?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换言之、 我n´t 了铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    如果您不关心低于1MHz 的杂散或噪声、那么这可能不是问题。

    审慎的做法是、在 LDO 连接到电路板电源平面的位置使用铁氧体磁珠和批量去耦来提供每个电源(请参阅下面的示例快照)、然后在 ADC/DUT 或其附近使用更多的局部去耦。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    非常感谢您提供宝贵意见。 我在电源设计中的 ADC 附近有大容量去耦电容器。 我还可以尝试铁氧体磁珠。
    但除此之外、您在 ADC 原理图中是否会看到其他问题?

    谢谢!
    Viktor。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Viktor、

    我已查看您的原理图、发现只有一个问题。 CLK 输入是交流耦合 LVDS、但在串联电容器之前没有100个终端。 确保在交流耦合之前遵循 CLK 发生器的建议进行正确的端接。 除此之外、一切看起来都很好。

    谢谢,Chase