This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:转换时间

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, ADS1261, ADS131E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1277385/ads1261-conversion-time

器件型号:ADS1261
主题中讨论的其他器件: ADS131E04、ADS131M04

团队成员

 让我来问一下转换时间。

①客户将 ADC 转换模式设置为脉冲(单次触发)转换、只想缩短转换时间。 (希望值为75us 或更低)
因此、他们将数据速率设置为最大40000SPS、并测量转换时间、约为200us。
对于脉冲(单稳态)转换、即使使用最低设置、您是否也需要这么多的转换时间?

② ΔΣ 有一个产品使用 μ C 型 ADC、在脉冲(单稳态)转换模式下转换时间为75uS 或更短、您是否可以给出建议?

此致

达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu NUMA:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    数据表中的表8给出了 ADS1261第一次转换延迟。 我复制了下表。 请注意、在40kSPS 时、第一次转换的延迟为179us、这与客户看到的情况大致相同。

    另请注意、这仅适用于第一次转换。 下一次转换将在~1/数据速率时可用、在数据速率= 40kSPS 的情况下为25us。 因此、如果客户在单个通道上重复采样(使用连续转换、而不是脉冲转换模式)、那么除第一个数据外的每个数据都将在~25us 内可用。 如果客户对每个数据使用脉冲转换模式、则每个数据都将受表8中的时间限制。

    您和客户可以使用以下应用手册了解有关 Δ-Σ ADC 转换延迟的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/sbaa535/sbaa535.pdf?ADC=1696515394554 ts

    您需要回答一些问题、以帮助我们确定建议使用的正确 ADC、以防 ADS1261对客户的应用仍然无效:

    • 客户是多次采样同一通道、还是希望多路复用多个通道?
    • 客户为什么需要使用脉冲转换模式?
    • 客户是否需要 ADS1261的任何其他特性?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bryan  

    感谢您的答复。

    下面我来回答一个问题。

    那么、是否有合适的设计?

    • 客户是多次采样同一通道、还是希望多路复用多个通道?

          =>客户将 通过多个通道使用复用。 并且、客户需要4通道或更多通道。

    • 客户为什么需要使用脉冲转换模式?
    • 客户是否需要 ADS1261的任何其他特性?

          =>另外、不需要激励电流源、除了 ADS1261的特性外、没有其它要求。

    此致

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu NUMA:

    您能否在主题跟踪工具包的"备注"部分发布客户姓名?

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Btyan

    我写下了客户姓名

    最棒的区域

    达津市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tatsu NUMA:

    如果客户想要在75uS 内测量多条通道、可考虑使用同步采样 ADC

    例如、ADS131M04或 ADS131E04可能是不错的选择。 这些器件的每个封装中都有4个 ADC、这意味着不需要从一个通道到下一个通道的多路复用。 我们会同时对所有4个输入进行采样、同时为所有4个通道提供数据。 这将使客户能够以快得多的速度

    请告诉我、这些器件是否适合客户

    -Bryan