This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:差分测量、设置共模电压

Guru**** 2387100 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1295790/ads122c04-differential-measurement-setting-the-common-voltage

器件型号:ADS122C04

您好!

我们正在考虑使用 ADS122C04读取测热计等浮动电压源传感器。 我一直在试验电路、并尝试通过将负输入连接到电路的模拟接地来设置输入共模电压。 但是、这似乎确实会导致错误的测量结果。 在没有接地连接的情况下使输入保持悬空可提供正确的结果。 什么地方出错了? 连接原理如下图所示。 ADC 的模拟电源为双极+-2.5V。

设置共模电压的正确方法是什么?为什么模拟电源中间的 AGND 不起作用?

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyrki Koljonen、

    在美国、这是一个节日周、我们将在下周回复您。 感谢您的耐心等待

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    如果源极真正浮动、那么该电路应该工作。  您能否详细介绍一下您作为供电方连接的内容?  您能告诉我您正在使用的所有配置寄存器吗?  

    谢谢。

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目标是最终测量无源测热计、但在这些实验中、我一直使用基于浮动电池的电压源来模仿它。 我计划以差分方式将源连接到 ADC、但同时将负传感器导线(及其屏蔽层)连接到器件 GND、以实现一定的 EMI/EMC 保护。 一般而言,全浮动遥控传感器的理念听起来并不吸引人。

    随附的图片总结了设置和初始寄存器设置。

    现在、显然将其中一条平衡输入线路连接到 GND 会影响 ADC 的行为、我并不清楚那里发生的情况。 如果没有这个 GND 连接、运行似乎没有问题。

    ADC 的模拟电源为+-2.5V。 ín 将负电源连接到 GND 并设置单端测量会解决该问题、但根据用户指南、在这种情况下、可用增益将限制为4。 这可能对于应用来说是不够的。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    请记住、您非常熟悉您的设置和配置、因为我不是这样做的。  信息越详尽越好。  完整的原理图也会很有帮助。  请将您的所有寄存器设置发送给我、而不仅仅是输入多路复用器。  另外、请告诉我施加的精确电压以及您认为有效的测量值(通过发送原始 ADC 代码)和无效的测量值。

    您是否验证了器件引脚相对于 GND 的 AVSS 电压确实是-2.5V?  另一种进行 AVDD/AVSS 电压验证的方法是使用内部多路复用器设置来测量电压(1101多路复用器设置)。  

     您正在使用的测量方法非常常见、不应提出测量问题。  显然、在您的电路中、电流以非预期方式流动并且尚未被发现的方式流动。

    至于单端方法、请记住、在双极电源用例中、测量以 AVSS 而不是 AGND 为基准。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一段时间以来、我一直忙于其他一些任务、又回到了这个问题。 我剥掉了测试设置和电路、并在 and...no上对其进行了重建、看起来工作正常。 不好的是,我不能真正告诉它原本是什么错的,但也许我可以忍受。

    感谢您的努力和欢呼!

    耶尔基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jyrki、

    我很高兴听到它现在在工作。  有时您需要退一步或做一些其他事情一段时间、然后事情开始工作。

    此致、

    鲍勃 B