This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18EVM:版本 C 上与 FMC 连接器的净连接

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301161/afe58jd18evm-net-connections-to-the-fmc-connector-on-revision-c

器件型号:AFE58JD18EVM

在 AFE58JD18EVM 修订版 C 中、FMC 连接器上所有未使用的网络似乎都短路到地。这导致在连接到外部数据采集卡或 FPGA 卡时出现一些问题、因为其中一些网络连接到重要的电源轨。 这最终会导致这些接口卡上的电源轨发生短路。 这些未使用的网络为什么会短接至地而不是像在 AFE58JD18EVM 修订版 B 中那样保持悬空、这是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 旨在连接到 TI 自己的 TSW 卡、未使用的引脚意外接地。 您可能正在尝试将其连接到 可能导致此问题的其他某个卡。 您能否考虑使用 TI 的 TSW 卡(TSW14J50)进行评估?

    此致、

    沙比尔