This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:在对 sinc3滤波器进行三次采样后、数据小于实际值

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1306M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299251/amc1306m25-the-data-is-smaller-than-the-actual-value-after-three-samples-of-the-sinc3-filter

器件型号:AMC1306M25

大家好、

客户使用 AMC1306M25捕获电机的相电流、使用 FPGA 生成的 SIN3滤波器捕获数据。

如果 SINC3滤波器处于连续运行状态、则数据采样符合预期。 不过、如果使用有刷 SINC3滤波器、则三次采集后获得的数据小于实际值。 通过 建模仿真、可以发现 四个样本后的数据是正确的、并且三个样本对应的数据很小。

但是、根据许多资源、三个样本将产生稳定的数据。

您能帮助了解一下为什么会这样吗?  谢谢你。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    您能否进一步解释一下、"有刷"SINC3滤波器是什么意思?  

    这是否意味着 SINC3滤波器关闭并开启?  

    AVDD、DVDD 和时钟信号是否在整个测试过程中保持稳定或关闭和打开?  

    模拟启动时间通常持续0.5ms、这可能就是该问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Smith M ü,

    抱歉、再次打断您。 我会跟进这一问题。  

    根据用户的反馈: 到 AMC1306的 MCLK 一直处于关闭状态并且电源可用。 仅 FPGA 内部滤波器被提取3次。 三次后获得结果。 然后等待触发信号、清除滤波参数并重新取样三次。  

    此致

    凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn:

    感谢您提供更多信息。 或许滤波器只是为了响应输入电压的变化而趋稳?  

    如需更多信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sbaa230a/sbaa230a.pdf