Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
主题中讨论的其他器件:ADS1261
您好!
我最近开始了 这个 讨论、但我认为我应该制作另一条线、因为原来的问题已经得到了解答。
如果 ADS1261上的 REFOUT 引脚提供的 电流接近电流限制(例如来自10mA 的8mA)、这会影响 ADC 精度吗? 我知道、2.5V 电压会下降~400uV、但在达到10mA 时精度会超出典型室温最大值0.2%吗?
谢谢。
德鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261
您好!
我最近开始了 这个 讨论、但我认为我应该制作另一条线、因为原来的问题已经得到了解答。
如果 ADS1261上的 REFOUT 引脚提供的 电流接近电流限制(例如来自10mA 的8mA)、这会影响 ADC 精度吗? 我知道、2.5V 电压会下降~400uV、但在达到10mA 时精度会超出典型室温最大值0.2%吗?
谢谢。
德鲁
尊敬的 Drew Nakamura:
ADS1261 VREF 具有我认为您已经确定的负载调节规格(8mA 下50 uV/mA 的电流为400uV)。 这是对室温精度规格或任何漂移规格的补充。 通常情况下、用户可以使用平方和根(RSS)方法添加这些规格、以确定整体预期精度。
但是、您可以看到、与初始误差相比、负载调节的误差百分比要小得多。 例如、2.5V 0.1%的误差为2.5mV、而在假定负载电流为8mA 的情况下、计算出的误差为0.4mV (400uV)。 此误差比初始精度规格小6倍以上、因此对于总体误差而言相对而言
另一个需要考虑的因素是、10mA VREF 电流额定值是一个最大值、也是任何引脚允许的最大值(请参阅绝对最大额定值表)。 因此、在10mA 输出电流下持续运行 VREF 不是一个好主意。 如果您需要大量的连续电流5mA,例如>REFOUT,您可以考虑在 REFOUT 上添加一个缓冲器,尤其是当您需要偏置许多电阻式传感器时。
-Bryan