This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:AFE4950

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950, AFE49I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300674/afe4950-afe4950

器件型号:AFE4950
主题中讨论的其他器件: AFE49I30

是否 可以在 AFE4950和/或 AFE49I30中暂时禁用 HPF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    无法禁用/绕过 AFE4950中的 HPF。 AFE49I30没有 HPF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用一些外部元件(晶体管等)禁用 AFE 4950上的 HPF 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、由于 AFE4950包含在保密协议中、我们是否应该在脱机状态下进行转换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将与 AFE4950相关的问题提交到邮件地址表  biosensing_afe-support@list.ti.com