This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231或其他24+位 A/D、适用于称重传感器

Guru**** 2805085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS1235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301130/ads1231-or-other-24-bits-a-d-for-load-cell

主题中讨论的其他器件:ADS1231ADS1235

您好!

  有人能推荐最好、 最简单的 ADC 用于精确称重、  与称重传感器直接连接。

我希望有一个24位以上的器件、 并且最好直接连接到测压元件、 即无需仪表放大器等。

它应具有所有必要的滤波和放大/增益。

它不需要超快、 10 - 100SPS 也可以。

我看过了 ADS1231。  

建议在新设计中使用此器件吗?   工业应用、 因此所选器件必须具有较长的预期寿命。

是否有其他更好、 更新的器件可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    仍建议在新设计中使用 ADS1231、并且该 ADS1231应该持续使用多年。  如果您想迁移到更新、更高性能的器件、我建议查看 ADS1235。  下面是两个器件之间的有效分辨率(基于内部噪声)比较结果。

    Vref = AVDD=5V、10sps、PGA = 128。

    ADS1231有效分辨率: 20.1b

    ADS1235有效分辨率: 22.9b。

    此外、您可以进一步将 ADS1235的采样率减少到2.5sps、从而得到一个24.0b 的有效分辨率。

    如需更多信息、我建议查看以下应用手册:

    电桥测量基本指南

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用