This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 推荐符合我们应用需求的合适产品

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S06, ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299969/suggest-the-suitable-products-which-will-fulfill-our-application

主题中讨论的其他器件:ADS1220ADS124S06ADS122U04

尊敬的先生:

我们要求有一个 MCU , 24位 ADC 和处理器板,我将解释我们的应用, 12通道 RTD 系统用于从12个 温度传感器(四线 RTD )读取数据与我们需要的通道到通道隔离 ADC 板。 在我们的案例中、12通道在单个板上不可用、我们将使用2个或3个板。  每个通道都可以接受热电偶或 RTD 输入。 我们的应用由 3个部分组成、  

1) ADC 模块:读取4线 RTD 传感器数据

2)微控制器:ADC 连接到这个微控制器,并有外部 SD 卡支持来存储 ADC 数据  

3)处理器板: 使用处理器中运行的 GUI 控制总体操作。

外部 ADC 具有以下规格:

1) 1)直流分辨率:24位或更高

2)采样率:每个通道每秒最少5个样本

3) PT 至100、我们将使用3线/4线 RTD。

4)通道-通道隔离 ADC 板。

采用以下规格的微控制器

1) arm-cortex-m3处理器

2) 32位数据 总线宽度

3)以太网支持-1或更多

4) 2通道 ADC >= 12位分辨率、用于读取压力传感器数据。

5)串行 RS -232支持

微处理器包含以下规格


1)微处理器:Cortex-A57或 A72,64位高速多核处理器


2) 2)操作系统:实时 Linux 更适合运行嵌入式应用程序


3) 3)处理器的基本时钟速度>= 1.5GHz


4)内核数:4 (四核)


5) RAM 大小:4GB 或更高


6) 6)基于 GUI QT


7) LCD 7英寸 LCD 显示屏支持


8) 鼠标和键盘支持

9) 9)支持外部 SD 卡以存储 ADC 数据

请向 您推荐能满足我们要求的3件 ADC、控制器、处理器板,以满足您的产品 列表。

谢谢你...!

此致

拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    似乎您需要3个可以连接在一起的独立开发板、正确吗?

    如果是、请查看每个产品组中的各种开发板。  例如,ARM-Cortex 电路板位于以下位置: https://www.ti.com/design-development/embedded-development/arm-cortex-m0-mcus.html 。  也许此 MSPM0板将满足您的要求: https://www.ti.com/tool/LP-MSPM0G3507 。   

    16位和24位 ADC: https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/products.html#84=20%3B32&1028=6%3B12& 。

    有关所有开发板的概述,请访问: https://www.ti.com/design-development/hardware-development.html 和: https://www.ti.com/product-category/overview.html

    此致、

    ~伦纳德   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢响应,是的,我们将三个独立的开发板连接在一起,以满足我们的应用要求(微控制器板(arm-cortex-m3 )+ADC(24位模数转换器,带通道到通道的隔离,使用4线 RTD 测量温度)+处理器板(通过 GUI 控制所有操作)), 但是,在我们有一些规格,如前面的消息中提到,我们有一点点困惑的产品满足我们的应用从您的产品,这就是为什么我发送邮件在论坛。 他们以前建议 一个 ADC 模块 根据我的要求,我已经用建议的 ADC 板完成了项目。 有很多的 ADC 板、TI 的控制器开发板。  我之前已查看 TI 网站的产品 我没有找到 ARM cortex-m3控制器 这就是为什么我发送了一封邮件在论坛,我已经检查了你的链接,但我们需要 arm-cortex-m3控制器

    此致

    拉杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    我来自 TI 的精密 ADC 团队、可以为 ADC 提供一些建议。
    我假设这是一个通道-通道隔离式模块、则每个 RTD 需要一个 ADC、正确吗?

    在这种情况下、我可以查看 ADS1220或 ADS124S06、它们都提供了 SPI 接口。
    如果您想减少从 ADC 到处理器的数字隔离器通道的数量、还可以查看提供 UART 接口的 ADS122U04、因此仅需要两个数字隔离器通道进入处理器。

    您可能还想研究我们有关 RTD 测量的详尽应用手册:
    《RTD 测量基本指南》(https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa275)

    此致、
    约阿希姆·武尔克