This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:如何计算呼吸幅度和相位值?

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296892/afe4960-how-do-i-calculate-respiration-amplitude-and-phase-values

器件型号:AFE4960
我们使用 ECG+呼吸来检查信号。

ECG、Bioz-I 和 Q 信号通过 BLE 进行传输、并以如下所示的图形进行检查。
在该图中、I 和 Q 的值除以接收到的 ADC 值的100。

我想使用接收到的 I 和 Q 值查找幅度和相位值、并以图形方式显示这些值。
在 EVK 文档中、有一个部分用于计算振幅和相位

设置值如下。

寄存器设置
时钟:PLL_EXT 时钟模式

Bioz -推荐设置:  
fEXC_BIOZ:42.667kHz  
COUNT_RAC:512 (ECG:250Hz)
BIOZ_RE:8 (+-512mV)
SHORT_RING_BIOZ:0
Attn_BIOZ_TX:0 (Atten 开路)

ECG:250Hz,BIOZ:31.25Hz
此外、我们的目标是计算呼吸频率、所以可以使用 I 或 Q 信号来计算呼吸频率吗? 如果没有关系、如何计算呼吸频率?

如果需要通过查找 Amplitude 和 Phase 来计算呼吸速率、那么如何使用这两个值来计算呼吸速率?

我可以使用上述信号来查找呼吸频率吗? 如果我需要进一步检查、请告诉我。
Kang Uk
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们希望使本次讨论脱机、因为器件 AFE4960处于选择性披露状态。

    请将与 AFE4960相关的问题直接放入邮件地址表  biosensing_afe-support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,

    感谢您的回答。
    我通过你上周三提供的电子邮件询问,但我还没有收到答复,所以我是问。
    什么时候可以得到答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的团队正在关注您的问题、并将在本周回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此帖子、因为我们已通过电子邮件回复。