This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:ECG 信号调试问题

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4900, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299498/afe4900-ecg-signal-debugging-issues

器件型号:AFE4900
主题中讨论的其他器件: AFE4960

尊敬的 TI 团队:

我们的一个客户智能手表项目是使用 AFE4900+SFH7072进行心率、血氧和 ECG 检测。  他们报告说、当用手指在三个电极垫上测量 ECG 信号时会产生高频干扰、并且从原始数据中提取的 ECG 很凌乱。

获得的 ECG 如下所示:

AFE4900的原理图如下:

测试 设备表如下:

1)他们想知道如何实现 ECG 高频信号滤波、即过滤原始数据以提取有用信号。

2) 心电图绘制问题。

对于这种 情况、您能提供一些建议吗?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    我们希望使本次讨论脱机、因为器件 AFE4900处于选择性披露状态。

    请将与 AFE4960相关的问题转给邮件列表  biosensing_afe-support@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    既然我们已经通过电子邮件进行了此次讨论、我将关闭该帖子。