This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R 原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1293588/ads1298r-ads1298r-schematics-review

器件型号:ADS1298R
主题中讨论的其他器件: ADS7042

您好!  

kindy 查找 ADS129XR 设计并提供您的评论。 目前、这是为未来的5个潜在客户设计的、预计也将用于12个潜在客户。 但如何在原理图中布置使用12导联 ECG 和呼吸率测量?

呼吸电路由图97给出。 数据表中的典型呼吸电路。 但当使用它时、我不能使用一个通道导联 V2?

请提供您对上述内容的评论

ECG 连接器端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要进行原理图审核、需要花费几天时间。

    与此同时、您能否将您的原理图与 EVM 用户指南中的 ADS1298R 原理图进行比较。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,请让我知道评论的意思,而. 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    ADS1298R 支持7个用于 ECG 的通道和1个用于呼吸的通道。  

    要支持具有呼吸功能的12导联 ECG、您需要使用多个 ADS129x 器件。

    关于原理图、VCAP1应连接至22uF 转 VSS。

    在 VREFP 和 VREFN 引脚之间连接一个10uF 和0.1uF 电容器、如数据表中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见 Praveen。

    1) 1)还想知道我们是否需要具有 12位 ADC 5MSPS、高达16位 ADC 和硬件过采样的内置或微控制器、PACE/MSPS 足以进行200 µA 检测。

    参考此 https://www.ti.com/lit/ug/tidub75/tidub75.pdf?ts = 1701344202238&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTIPD197

    2)这些引脚的具体用途是什么? 在哪些情况下必须连接这些设备?

    上面的示意图中的连接是否正确? 是否需要进行任何更改?

    (RLDIN、RLDOUT、RLDINV)

    3) ECG 连接器附近的 RC 滤波器有什么用途? 为什么也要特别在 EVM 中指定这些值?

    4)还请 在 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1296r.pdf 中介绍使用内部调制电路的10.2.1 ADS129xR 呼吸测量

    5)是否需要进行其他更改?

    提前感谢。 请快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nivethitha:

    请给我下个星期再给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    是否有以上内容的更新?

    请进行回复。 起搏信号检测电路是否正常? 您在工作中是否有任何其他意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    1.是的,如果微型的内置 ADC 满足性能规格,应该是可以的。 并且只要您可以处理来自 MCU 的任何数字噪声、就会将它耦合到系统中。

    2. RLD 放大器被用作一个反馈回路来设定 病人身体的偏置电压。  它 有效地使电极输入电压相对于输入共模居中、从而提供最大的输入动态范围。 它还改进了 CMRR 性能、可抑制来自外部源的噪声和干扰。

    3. 信号路径中的 RC 滤波器主要用于抗混叠。 不必将截止频率准确设置在所需带宽的末尾。 目标应是使 Δ-Σ ADC 的调制器采样频率附近的信号衰减。  

    4.参考应用简报 ,了解呼吸调制和解调背后的概念。  

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa181/sbaa181.pdf