This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681:如何为菊花链中的不同器件写入器件地址

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296904/ads8681-how-to-write-device-address-for-different-device-in-a-daisy-chain

器件型号:ADS8681

数据表中有一行内容"要在菊花链拓扑中操作多个器件、主机控制器必须以相同的值对每个器件中的配置寄存器进行编程" 、因此问题是、如何向菊花链中的每个器件写入不同的"设备地址"?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  对于 ADS8681、实际上没有任何寻址方案。  您必须提供32xN SCLK 和 SDI 位以通过链传播、然后设置 CONVST/CS。  数据表中的第7.4.1.3节描述了该过程。  另请查看图7-27、其中显示了如何管理3台设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在"输出数据"字中的 D[15:12]是器件地址、位于转换结果 D[31:16]之后。 因此、当在菊花链中使用多个器件时、 每个器件中的 D[15:12]将是相同的0000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    对于 ADS8681、链中的每个器件的转换时序需要相同。  SPI 模式也需要相同。  不过、您可以具有不同的电压电平并独立设置地址。  您可以拥有多达16个不同的地址位置。