This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1570:TLV5608 DAC

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5608, TLV1570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1296486/tlv1570-tlv5608-dac

器件型号:TLV5608
主题中讨论的其他器件: TLV1570

I m 对于 TLV5608工作、从第11页数据表来看、I m 假设 FS 为 ADC 情况下的 CS、并在 SPI 发送完成后取消置位、则将 FS 设置为正确吗? I m 写入(SPI 写入) 0,004,0000008001001000200200040、 0,080,01001000200十六进制至 DIN、I m 在引脚12上选择 O/P 通道 DAC A。、并期望看到电压表上的读数跳跃 、但 DAC A 上没有读数。LDAC 至 GND、MODE 至5V 、Vref 至3.3V FYI、Pls 帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

    是的、FS (帧同步)等效于 CS (片选)。 在发送到 DAC 之前应将其拉至低电平。

    您能否分享一张完整写入序列的示波器屏幕截图、以便我检查您的时序。 请包含、SCLK、FS 和 DIN。 您可以尝试写入0x0AAA、以便清楚地看到示波器上的 DIN 发生了变化。  

    另请分享一个原理图。 AVDD 和 DVDD 提供了什么?  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kat 请看附加的屏幕截图0AAA 和电路图...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Katlynne 请见以下完整的写序列0ffc 1ffc 2ffc 3ffc 为 CHA B C D ... 请建议...

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

    此处的时序看起来不错、看起来您使用的是有效的 SPI 模式。 为了仔细检查、STM 设备和 TLV 之间是否共用接地? 该值未显示在您的原理图中。  

    我想在绘制原理图的方式上这个错误、但是 STM 的 MISO 引脚连接到 TLV 的 FS 引脚。 STM 的 FS 应连接到 TLV 的 FS、如果需要 SPI 回读、STM 的 MISO 应连接到 TLV 的 DOUT。  

    数据表提到了在电源未共享时在 DVDD 电源之前加电 AVDD 电源。 我看到这两个信号都来自 STM 设备、你能否验证它们是同时出现的、或者 AVDD 是在 DVDD 之前出现的?  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynee:  

    1.是。DAC 和 STM 之间共享所有 GND。

    2.没错、拼写错误、DAC FS 已连接到 STM FS、MISO 未连接、因为我没有读回任何内容。

    AVDD 与 DVDD 是共享和同时出现的。  当尝试在 DVDD 之前先为 AVDD 供电时、结果与同时为两个电源相同。  

    我还观察到、~当 Vref 为5V 且命令行输入为0ffc、1ffc、2ffc、3ffc...out 时、F G H 输出相同的3~3.6V。 请建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:  

    您可以将/PRE 引脚连接到 DVDD 吗? 我不希望这会导致您提到的行为、但输入不应悬空。  

    这听起来与器件的正常行为不同。 在将设备连接至 STM 时、是否有可能损坏设备? 根据您之前的帖子、设备最初看起来有不同的行为。 鉴于您尚未更改您所写入代码的任何内容、我怀疑设备已损坏。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1278422/tlv1570-mcu-sample-code-for-spi-interface-to-tlv5608-tlv1570-adc-dac#pifragment-323207=1

    此致!

    K·琼斯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kathlynne

    谢谢、DAC 现在运行良好。 现在、我返回到一直在工作的 TLV1570 ADC。 我只对采样的 ch0使用相同的 SPI 写入和从 DAC 代码中读取的 SPI。 我使用第7页 TLV1570数据表中的示例4 "自动扫描模式"、并将短 C 代码括在下面、然后"和"接收到的带有3FF 十六进制的 SDout、以从第27页获取 LSB 10位。 请建议...

    主要()

    {

    ……

    SPI_WRITE (0x480);

    while (1)

    {

      SPI_WRITE (0x0480);

      SPI_READ (0x0400)

    ……;

    e2e.ti.com/.../tlv1570-mcu-sample-code-for-spi-interface-to-tlv5608-tlv1570-adc-dac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 从您的 while (1)循环中删除 SPI_WRITE (0x0480);。  该器件将对全部 8个通道进行定序。  如果您只想对 CH0进行采样、请勿将器件置于自动序列模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom 仍然是相同的无输出读数。 3FF 的屏蔽是否足以为 SDout 获取 LSB 10位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stan、

    0x3FF 时的屏蔽转换结果是次要操作。  请继续提供 SPI 控制线的屏幕快照、以便向我们显示您正在执行的确切操作。  我们需要查看/CS、SCLK、SDI 和 SDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与我之前在上一主题中更新的波形相同  

    e2e.ti.com/.../tlv1570-mcu-sample-code-for-spi-interface-to-tlv5608-tlv1570-adc-dac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,你好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Katlynne,你能帮助你提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 SCLK 未达到适当的 VIL 电平。  请修复它!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新发送...    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还观察到、即使未向 CH0提供输入、SDout 也显示了随机电压。 你好, Katlynne,你可以帮助你提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stan:

    如果没有正确的时钟、您可能会获得奇怪的输出。  在处理器方面需要解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、 更好的波形...

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稍好一点- SCLK 上有很多过冲和下冲、也有振铃。  您是否拥有合适的 PCB 或者是否为器件配线了原型板?  如果没有清晰的控制信号、我无能为力。  您以前使 ADC 正常工作、那么有什么变化呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、我在试验电路板上实施 ADC、这个 IC 焊接在 TSSOP 适配器 PCB 板上。。 连接与以前相同...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑同样重要、或许是时候构建合适的 PCB 了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom i 转发了一个更好的 screenshot....see 封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、更多波形...

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然有太多噪声和振铃。