This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1035-Q1:转换时间

Guru**** 2922630 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1035-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301909/amc1035-q1-conversion-time

器件型号:AMC1035-Q1

AMC1035-Q1的 ADC 转换时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saraswathy、  

    有关详细信息、请参阅第6.6节"开关特性"。 在0.25ms 启动时间之后、如果您将 MCE 设置为0或1、ADC 转换将会不同、因为这会改变时钟频率。 典型特性为 MCE = 0。 这样、延迟时间应为 t_d1 = 25ns。

    此致、

    评估