This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC16DV160:ADC 温度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301449/adc16dv160-adc-temperature

器件型号:ADC16DV160

我使用的是 TI ADC16DV160芯片。  

目前、温度测量的单位是80~85摄氏度。

我想知道温度是否正常。  

应用了采样时钟48MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这在正常范围内。

    艾米