This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:TSW14J56、TSW14J57支持

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, TSW14J59EVM, DAC39RF10EVM, TSW14J57EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1300812/dac39rf10-tsw14j56-tsw14j57-support

器件型号:DAC39RF10
主题中讨论的其他器件: TSW14J59EVMTSW14J57EVM

您好!

TSW14J56或 TSW14J57是否支持 DAC39RF10?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TSW14J56已停产、不会再进行任何新开发。 DAC39RF10EVM 的采集卡是 TSW14J59EVM。  https://www.ti.com/tool/TSW14J59EVM 

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 Paul、在韩国亚太卫星公司(APSI)工作。

    TSW14J59EVM 非常昂贵。 因此、 TSW14J57EVM 可以作为替代方案、 价格比后者更便宜。

    我可以从您的链接读取  

    • 要获得高达15Gbps 的最大通道速率、请考虑使用 TSW14J57EVM

    我是否可以接受  TSW14J56EVM 不可接受、但  TSW14J57EVM 可以接受?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

    目前还没有为 TSW14J57EVM 开发固件(也没有为其开发任何其他固件的计划)、并且此电路板的电源非常有限。  TSW14J59EVM 的价格很昂贵、但是以我们的制造成本出售的、因此我们无法进一步降低价格。 我们目前只能使用 TSW14J59EVM 或 Xilinx 开发套件支持 DAC39RF10EVM。 如果希望使用 TSW14J57EVM、我建议验证来自 DAC EVM 的映射是否适用于 TSW EVM、以及是否可以充分向 FPGA 提供所有 FPGA 参考时钟。 如前所述、TI 无法支持任何有助于此电路板固件开发的固件、因为我们专注于 DAC39RF10的 TSW14J59EVM、因此必须从 Intel FPGA 团队而不是 TI 获取任何帮助。

    谢谢,Chase