This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60EVM:4通道扩展以及有关设置为较低采样频率的问题

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, ADS54J60, ADS54J60EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301889/ads54j60evm-4-channel-extension-and-question-about-setting-to-lower-sampling-frequency

器件型号:ADS54J60EVM
主题中讨论的其他器件:ADS54J60、TSW14J57EVM

团队成员

1)我的应用需要16位4通道 ADC。 但 ADC ADS54J60 有两个通道。 我现在正在测试 ADS54J60 EVM 和 TSW14J50。  在 讨论 4通道 PCB 布局之前、我要使用两个 ADS54J60EVM 来检查4通道性能。 但是、TSW14J50仅用于两个通道。 您是否可以建议4通道测试方法? 我找不到像 TSW14J50这样的合适处理模块来实现此目的。

2) 2)另一个问题与 ADS54J60的 ADC 设置有关。 我喜欢将器件采样频率设置为122.88MHz 或更低。 不过、当我设置 LMK_HSDCPro122p88_Msps 时、会发生 ADSJ5460_LMF8224错误、并且 Config_Onboard_不会读取采样的数据。  而其他频率的倍数122.88 MHz 和 HSDCpro 会正确读取采样数据。  是正确还是有错误? 我不知道、我希望您提供建议。   

谢谢!

Y·K·W·叶  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.W:

    1.为此、我们会使用 TSW14J56EVM 或 TSW14J57EVM、但两个器件都缺货、不可用。 这些器件的最佳替代产品目前是现成的 Xilinx 或 Altera 开发套件。 4通道性能将与2通道性能相同、只需注意数据速率的增加。

    2.您需要与我们分享发生的错误,以获得有关此方面的任何帮助。 没有任何额外的信息,我们没有地方开始寻找可能的原因。

    谢谢,Chase