This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3283EVM:评估板在锁定时钟和合成器方面存在问题。

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3283EVM-SW, CDCE62005, TRF372017, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1288070/dac3283evm-evaluation-board-is-having-problem-in-locking-clock-and-synthesizer

器件型号:DAC3283EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE62005TRF372017DAC3283

我们已在 DAC3283EVM-SW 中保留了以前在执行"复位 USB 端口"和"全部读取"选项之后出现的默认值。 然后转至"initialize"选项。 这将初始化并锁定 CDCE62005时钟和 TRF372017合成器。 相应的 LED 也应该会亮起。 但我们已经观察到、锁闭时钟需要很长时间、有些时间时钟锁定 LED 发光非常暗(低发光的指示是什么?)。 在这个合成器之后, LED 又需要很多时间才能发光。 但大部分时间、这些 LED 甚至不会发光、当我们按下初始化按钮更长时间时、软件也会卡住。 它仍然存在很长时间、然后我们必须停止电源才能使其重新正常工作。  

我们在这里遗漏了一些步骤吗? 锁定通常需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好!

    请查看您是否可以单击"唤醒"按钮以校准 CDCE62005 PLL 电路。 这样 CDCE62005 VCO 就可以进行校准并重新锁定。  

    对于 TRF372017、您可以按下"EN_CAL"以校准 TRF372017 PLL/VCO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    感谢您的回复。

    因此、我们观察到、当我们按下"Reset USB Port"警告来检查电缆时、我们按2-3时间警告消失。 接下来我们按"读全部",再次出现警告,并在按下相同的按钮2-3次警告没有出现。 然后进行初始化。 这是否是 GUI 的预期行为? 下面的视频中对此进行了展示。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/VID_5F00_20231107_5F00_123151734-_2800_1_2900_.mp4

    初始化  CDCE62005后、 锁定指示灯亮起、但不会持续亮起。 它不停地开启和关闭。 而 TRF372017 LED 没有亮起。 参数设置是否存在一些问题?

    我们尝试将其锁定在独立模式(不连接到 FPGA)。 一旦所有锁定正常、我们就会将其连接到 FPGA。

    我们还尝试了您在之前的回复中建议的选项、但没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查是否有其它 USB 连接,例如 Intel/Altera USB Blaster 和 Xilinx 编程器。 它们都使用相同的 USB 芯片、并且 GUI 可能无法识别 DAC3283 EVM。

    连接到 GUI 的 EVM 后、我只需单击"全部发送"、CDCE62005和 TRF372017都会立即锁定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    连接到 GUI 的 EVM 后,我只需单击全部发送,CDCE62005和 TRF372017便会立即锁定。

    我们也尝试了这种方法、但  CDCE62005和 TRF372017未锁定。  

    此外、如果有任何问题、请允许我在下面的图片中分享我的电源参数:

    我们在 Windows 10 PC 中使用 EVM 软件。 我们在两台不同的 PC 上尝试过,但没有成功。 以下是具有默认参数的图像、如果参数正确、您能否对此进行评论:

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    我的5.5V 电压轨电源消耗的电流约为1A

    我使用默认 GUI 对 CDCE62005和 TRF372017进行编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    感谢您的回复。

    1.我将电源更改为5.5V、然后会观察到以下情况:

    -最初当我点击"发送全部",它不锁定,但经过一段时间后,它 被再次点击和 LED 闪烁锁定。

    -接下来,如果我们关闭了电源,然后再次打开它,我们需要点击"发送全部",然后"初始化"以使 CDCE62005和 TRF372017锁定。

    -但第二天 CDCE62005和 TRF372017没有像前一天一样锁定。

    2.在您的默认设置中,还有一点是1,在我的内插中是4,所有 CDCE62005分频器值仍然相同,因为根据 EVM3283分频器的值取决于内插因子。  ×Ex- FIFOOSTRDiv=8×插值 DACclockdivider

    3.如果我尝试在 GUI 中更改内插因子或混频器值,也不允许我进行更改。 我们怎样才能做到这一点?   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更换了 DAC3283 EVM 卡、现在它正在正常锁定 CDCE。