This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:5MHz LPF 似乎不起作用

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301375/afe5809-5mhz-lpf-seems-not-working

器件型号:AFE5809

大家好、

 

我将12MHz 采样时钟与 AFE5809一起使用、因此我在 ADC 前选择5MHz LPF。 输入信号会扫描1MHz ~ 6MHz、但在5MHz 以上看不到明显的抑制。 怎么了?

通过 SPI 为 AFE5809设置的命令如下:

 

1        (地址0x01) 0000 0001      (DATA) 1000 1000 0000 0000

第[11]=1位可抑制低频噪声;第[15]=1位可启用单端时钟

2        (地址0x02) 0000 0010      (DATA) 0000 0000 0000 0000

     位[15:13]=000、正常操作

3        (地址0x0a) 0000 1010      (DATA) 0000 0001 0000 0000 0000

第[8]=1位,使8个通道的测试模式的输出执行同步。 也就是说、我测试了将上述寄存器设置为测试图形并获得测试图形的满意合成输出。

4        (地址0x16) 0001 0110      (DATA) 0000 0000 0001

     bit[0]=1以禁用数字解调器

5        (地址0x33) 0011 0011      (DATA) 0000 0000 1000

     第[3:1]=100位设置 LPF 10MHz、第[13]=0个 PGA 增益-24dB

6        (地址0x3D) 0011 1101      (DATA) 0100 0000 0000 0000

      位[14]=1以启用5MHz LPF

7        (地址0x34) 0011 0100      (DATA) 0000 0001 0000 0000

bit[7:6]=00设置50Ω 终止,bit[8]=1启用终止,[14:13]=00 LNA 增益18dB

8        (地址0x35) 0011 0101      (DATA) 0000 0000 0000 0000

第11:10位-低噪声功率模式

 

 

我注意到 AFE5809手册中的重要信息:

AFE5809的生产日期代码迟于2014年,即生产日期代码>41XXXX 具有以下附加功能,可通过寄存器61[15,14,13]启用。 现有模拟性能保持不变。 …

  • 61[14]允许一阶5MHz LPF 滤波器抑制大于5 MHz 的信号或高次谐波。

注意:AFE5809支持此位、其生产日期代码晚于2014、即生产日期代码>41XXXX。

 

我的芯片顶部的代码是29ZNC53。

 这是生产日期代码吗?    29ZNC53 > 41XXXX?  

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您拥有的芯片支持5MHz 角。

    AFE5809支持三阶 LPF。 它适用于转角频率为10M/15M/20M/30M 的滤波器。 使用一阶滤波器、后跟二阶滤波器实现三阶滤波器。 当您对5MHz 滤波器转角点进行编程时、只有一阶滤波器转角会发生变化、而二阶滤波器保持原样。 因此、5MHz 滤波器设置可以想象成5MHz 转角的一阶滤波器、然后是二阶10MHz 滤波器。 因此、5MHz 不是一个非常尖锐的三阶滤波器。 您可以做的是、应用10MHz 信号以及启用和禁用5MHz 滤波器转角位、并检查是否存在振幅差异。 如果是、则启用5MHz 滤波器角。  

    谢谢!

    此致。

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shabbir 的完美回答!

    最好的酒店

    大军