This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3663EVM:TSW1400 HDSC Pro 无法启动

Guru**** 2927220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299191/adc3663evm-tsw1400-hdsc-pro-does-not-start

器件型号:ADC3663EVM

您好!

我已经安装了该软件的唯一版本可供下载,6.0,它只是不工作. 启动界面会保持向上、并且大多数菜单都为空、它会在列表中显示以下错误:

我已尝试卸载并重新安装。 LabVIEW Runtime 64位版本2019 SP1 f1已安装、似乎正常。

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    为您进行深入研究。 我最迟将在明天作出答复。

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们已在此处的另一台 PC 上尝试安装该应用程序、该 PC 已从 TI.com 站点下载。

    一切都还可以。

    是否可以卸载所有程序并重试? 您是否在尝试安装此软件的 PC 上运行了其他版本的 LabVIEW?

    或许那里有冲突。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我已卸载并重新安装、并且出现了同样的问题。 此 PC 运行的是 Windows 10 Enterprise、且之前从未安装过任何 LabVIEW 组件。 我将在另一台 PC 上尝试它。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我忘了问、您能不能以管理员身份安装该软件?

    您能试一下吗?

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、今晚试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们发现另一位客户存在类似问题、他们使用的是干净的 PC 或笔记本电脑、以前没有安装 LabVIEW。

    我们仍在尝试确切确定导致问题的 LV 文件或版本。 但上述建议确实有效。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我尝试了另一台 PC、它确实工作正常。 这有点令人困惑、因为我最初安装此软件的 PC 从未安装过 LabView。 我尝试安装作为管理员,这没有任何效果。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的回复并告诉我们。

    我们仍在尝试确定 LabVIEW 文件与此新安装版本存在的冲突。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    现在、我来结束本次演示。

    谢谢。

    Rob