This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4245EVM:采集卡

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4245EVM, ADS4245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1299132/ads4245evm-capture-card

器件型号:ADS4245EVM
主题中讨论的其他器件: ADS4245

您好!

我的客户希望在购买 ADS4245EVM 后对其进行测试。

TI.com 上的 ADS4245EVM 网页指出它直接兼容 TSW1400EVM 和 TSW1405EVM、但他们无法找到任何有关这些电路板的信息。

他们应该使用什么采集卡来测试 ADS4245EVM?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    由于 FPGA 停产、TSW1400EVM 刚刚停产。

    这是 TSW1405EVM 用户指南。

    如果您可以提供客户的采样率和 ADC 配置详细信息、我们可以在实验室工作台上进行检查、确保它能够正常工作。

    TSW1405EVM 有库存。

    THX:

    Rob

    www.ti.com/.../slwu079d.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    感谢您的答复。

    我在 TI.com 上找不到 TSW1405EVM 网页和购买链接。

    请在 TI.com 上提供指向 TSW1405EVM 的链接、以帮助引导客户。

    Br、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    客户是否计划购买此 EVM?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也会检查链接。

    THX:

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    客户想要购买 ADS4245EVM 和采集卡、以便测试 ADS4245的性能。
    但是、他们无法在 TI.com 上找到 ADS4245EVM 的采集卡信息(TSW1400EVM 和 TSW1405EVM)。

    TI.com 上没有 ADS4245EVM 库存、因此我认为通过 Digikey 或 Mouser 进行实际购买。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH:

    他们是否可以从 DigiKey 或 Mouser 获得合适的 ADS4245EVM。

    由于 FPGA 器件不可用于制造更多 EVM、因此 TSW1400和 TSW1405目前都已停产。

    让我来看看最佳行动方案、然后与您联系。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此帖子并通过电子邮件联系。

    THX:

    Rob