This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220设置的频率与输出数据速率不一致

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302436/ads1220-ads1220-set-frequency-inconsistent-with-output-data-rate

器件型号:ADS1220

尊敬的专家

由于压力检测板中 ADC 芯片 ADS1220IPW 的配置频率和输出数据速率之间存在不一致、因此无法正常使用该电路板。
异常说明:
软件配置寄存器1的 DR 位在正常模式下配置为110、根据规范使用连续转换模式、理论数据速率为1000sps。 发生批量切屑输出异常、范围:970-1301sps;异常材料占10%。
ADS1220的原理图为:


异常电路板、DRDY 分别在1000sps 和330sps 配置中输出频率波形:


故障排除要点:
1)去除 CLK 下拉至地电阻0r、保持异常频率;
2)删除与 DRDY 相关的串联电阻、上拉电阻、滤波电容,保持异常频率不变;
3) ADS1220的加热会导致 DRDY 频率发生变化以及频率升高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gabriel:

    原理图看起来不直接与 PCB 图像相对应。  探头图像显示了 R26处的示波器探头、原理图中是 CLK 下拉电阻器。  另外、似乎已将诸如加热铁之类的东西放置在封装顶部、用于加热器件。  如何控制此电压以确保器件不超过最大温度规格?

    软件配置寄存器1的 DR 位在正常模式下配置为110,理论数据速率根据规范使用连续转换模式,1000sps。 发生批次芯片输出异常、范围:970-1301sps

    列出的数据输出速率并不精确、通常四舍五入为近似值。  实际转换时间在数据表的表11中列出。  在正常模式下和1000sps 的连续转换中、实际转换时间为4144个 tclk 周期(tclk = 1/fclk = 1/4.096Mhz)。  实际标称输出速率为988.4sps、通常为+/-1%、但可高达+/-2%。  970sps 在工作范围内、但1300sps 有点高。  我建议在单触发模式下而非自动触发模式下进行示波器快照、然后进行测量。  这将消除任何范围重跟踪问题。  我还建议 使用尽可能最佳的范围分辨率、从而获得最佳的测量精度。  此外、应从 DRDY 的一个下降沿到 DRDY 的下一个下降沿进行测量。

    CLK 引脚是数字输入引脚、因此此处使用内部振荡器时的主要目的是防止 CLK 引脚悬空。  当不提供外部时钟时、 如果您愿意、您可以直接将该引脚接地。

    另一个注意事项是确保遵循数据表第10.2节所示的 DVDD 斜坡时序。  如果 不满足时序要求、器件可能未处于正确的运行状态、应发出 RESET 命令以重新启动器件。  我建议使用 RESET 命令来查看振荡器时序是否发生变化。

    此致、

    鲍勃 B