This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADs1220时钟偏差

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302718/ads1220-ads1220-clock-deviation

器件型号:ADS1220

大家好、

在我的客户应用中、使用具有内部时钟的 ads1220、并且 SPS 已设置为1000SPS、但适用于许多 ads1220器件。 一些将是980SPS 和其他可能是1020sps ,时钟引脚连接到0 Ω 电阻器接地,什么会导致这一点,我认为0 Ω 电阻器可能会影响这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您可以将客户姓名和任何项目信息放在该主题顶部的"Notes"部分吗?

    列出的数据输出速率并不精确、通常四舍五入为近似值。  实际转换时间在数据表的表11中列出。  在正常模式下和1000sps 的连续转换中、实际转换时间为4144个 tclk 周期(tclk = 1/fclk = 1/4.096Mhz)。  实际标称输出速率为988.4sps、通常为+/-1%、但可高达+/-2%。

    因此、输出速率介于968.6sps 和1008.2sps 之间是正常的。  看到980sps 值是正常的、在典型响应范围内。  1020sps 被视为较高。  如何测量转换周期?  应该是从 DRDY 的下降沿到 DRDY 的下一个下降沿。  使用示波器进行测量时、我建议使用这样的设置:捕获2个 DRDY 下降沿之间的时间、并将示波器设置为单次触发事件、而不是自动触发模式。

    可以在 CLK 引脚上使用0欧姆电阻器、如果不使用该电阻器、也可以直接接地。  另一个注意事项是确保遵循第10.2节中所示的 DVDD 斜坡时序。  如果 不满足时序要求、器件可能未处于正确的运行状态、应发出 RESET 命令以重新启动器件。  我建议使用 RESET 命令来查看振荡器时序是否发生变化。

    此致、

    鲍勃 B