This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704:用于 IDAC 的大电流

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1302374/amc60704-large-current-for-idac

器件型号:AMC60704

大家好、

是否可以帮助建议以下链接是否有任何解决方案? 客户在新项目中使用它来驱动 CW 激光器。

我们 AMC 系列中的 IDAC 似乎没有这么大的电流。

www.pisemi.com/.../h-pd-42.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、每通道250mA 上没有可在外部连接并产生1A 的任何连接。