This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC11XEVM-PDK:无法连接

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301554/ddc11xevm-pdk-unable-to-connect

器件型号:DDC11XEVM-PDK
主题中讨论的其他器件:DDC112

我们购买了 DDC112评估套件、但无法使演示软件正常工作。 此问题似乎与 USB 驱动程序有关。 我在 e2e 论坛上找到此链接、下载了驱动程序 zip 文件、并将驱动程序安装在我的 Windows 10 Enterprise x64系统中。  但是、当安装完成后插入电路板时、机器无法识别电路板是否已插入。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1014437/ddc11xevm-pdk-ddc11xevm-usb-driver-install-files-missing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DDC112%2520driver#

当我运行演示程序并尝试连接到电路板时、收到一个 USB 错误。

是否有较新的驱动程序?    ddcusb_2319.inf 文件上的标题表明此驱动程序适用于 Windows Vista!!!

;用于 Windows Vista 的 Cypress 通用 USB 驱动程序的安装 INF
;基于 x64平台的处理器支持。

(c)版权所有2009 Cypress Semiconductor Corporation

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您安装的是适用于 EVM 的驱动程序。 安装 USB 驱动程序时、您是否遇到过任何问题?

    驱动程序安装需要注意的几个注意事项。

    1.您需要安装具有管理员权限的驱动程序。

    2. 在 Win10计算机上安装 USB 驱动程序需要对驱动程序进行签名。 但我们的驱动程序未经签名。

    它要求在高级启动期间禁用驾驶员签名强制。

    您能否确认当 EVM 插入 PC 并通电后、它是否在设备管理器中显示为"通用串行总线控制器"下的"Texas Instruments DDC EVM"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Praveen。 您是否认为、在我们为评估套件支付了600美元之后、我们需要禁用计算机上的安全保护才能使用该套件?  德州仪器的 IT 部门是否允许您的计算机在没有强制执行驱动程序签名的情况下运行?  我不能想象我会支持这一点。 是否有提供签名驱动程序的计划?

    我 将驱动程序安装在我自己的个人计算机上、其中我具有管理权限、并使用此处介绍的选项2禁用了驱动程序签名强制:

    https://www.tenforums.com/tutorials/156602-how-enable-disable-driver-signature-enforcement-windows-10-a.html

    但是、当我插接 EVM 时、该 EVM 不会显示在设备管理器中。  您确定这些驱动程序是正确的吗?  这是我在"添加/删除程序"下的设置中看到的内容。 还有什么我应该尝试的东西吗?  

    标准


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在为电路板正确供电后、我能够在自己的 PC 上使其正常工作。  "Texas Instruments DDC EVM"出现在"Universal Serial Bus Controllers"下 、评估软件会记录数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Norm

    感谢您的更新。 很高兴知道您能够在自己的 PC 上使其正常工作。