您好、TI!
在我们的定制电路中、我们有一个 DAC38J82、其中 DACA 和 DACD 连接到 SMA 连接器(差分单端转换)。
当我通过 SIF_txenable 函数 位 或在外部使用 TXENABLE 引脚 ,一个4ns 的短脉冲 有时随机 输出端生成的基准电压。 它在 DACA 和 DACB 上生成、但不会同时生成。 这是否正常?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我每分钟切换 TXENABLE 600次、出现干扰36次、因此 在~17个周期内产生一次毛刺脉冲 。
脉冲振幅在200mV 时基本保持一致、但有时会降至~100mV。
输出在整个实验过程中为中间编码(零通过 JESD204B 发送)。
该图显示了 TXENABLE 和 DAC 输出信号。 似乎只有当 TXENABLE 从0变为1时才会出现干扰(我已经看过它几分钟了)。 TXENABLE 上升沿和干扰之间的时间为~6.6ns、但在 DAC 输出引脚处可能直接更短、因为此测量是在 SMA 连接器上、在滤波器和差分单次转换之后进行的。

此致、Juraj
尊敬的 Juraj:
请参阅下面的反馈。
如果进入 DAC 的信号为中标度、那么我们不会预期会出现干扰、因为 TXENABLE 会覆盖进入 DAC 的信号并使其成为中标度。 如果存在信号、则信号的突然关断将产生宽带能量、从而在通过平衡-非平衡变压器后产生干扰。
然而、即使输入为中量程、内部也存在其他可能生成信号的源。 有 QMC_OFFSET、它会添加数字直流信号并且还有抖动、这是带限的、可能不会显示在平衡-非平衡变压器的输出端。 客户应验证是否没有 QMC_OFFSET 值并且抖动已禁用。
谢谢,Chase