This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82:TXENABLE 之后出现意外的输出脉冲

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1284311/dac38j82-unexpected-output-pulse-after-txenable

器件型号:DAC38J82

您好、TI!

在我们的定制电路中、我们有一个 DAC38J82、其中 DACA 和 DACD 连接到 SMA 连接器(差分单端转换)。

当我通过 SIF_txenable 函数 或在外部使用 TXENABLE 引脚 ,一个4ns 的短脉冲 有时随机 输出端生成的基准电压。 它在 DACA 和 DACB 上生成、但不会同时生成。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    TX 是否在 DAC 配置/链路启动期间启用?那时您发现了问题? 或者、在 DAC 配置完毕且链路接通之后、当您启用 TX 时、这个脉冲会随机产生吗?

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就是在 DAC 配置完毕且链路建立之后。 例如、我只是在循环中打开/关闭 TXENABLE 引脚、该脉冲会按照所述随机出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    我将向我们的设计团队了解这一点。 请等待答复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juraj,

    只是为了确认您正在禁用 TXENABLE 引脚和串行寄存器0x3[0],而不仅仅是 HW 引脚? 这两个输入将进行"或"运算以启用输出。 因此、如果其中任何一个保持使能状态、输出将不会被强制为中位数。  

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在上一条消息中描述的实验期间、寄存器0x3中的 SIF_txenable 位始终被禁用(log. zero)、反之亦然。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    我知道时间是随机的、但您是否知道这种情况发生的频率有任何指标? 会发生什么情况? 您要问的另一个问题是、脉冲振幅是否在200mV 时一致?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、您能否共享在 TXENABLE 取消置位之前存在的信号图像并在同一示波器波形上捕获干扰? 在整个持续时间内、您的输出是中等编码、还是在 TXENABLE 取消置位之前存在正弦信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每分钟切换 TXENABLE 600次、出现干扰36次、因此 在~17个周期内产生一次毛刺脉冲

    脉冲振幅在200mV 时基本保持一致、但有时会降至~100mV。

    输出在整个实验过程中为中间编码(零通过 JESD204B 发送)。

    该图显示了 TXENABLE 和 DAC 输出信号。 似乎只有当 TXENABLE 从0变为1时才会出现干扰(我已经看过它几分钟了)。 TXENABLE 上升沿和干扰之间的时间为~6.6ns、但在 DAC 输出引脚处可能直接更短、因为此测量是在 SMA 连接器上、在滤波器和差分单次转换之后进行的。

    此致、Juraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juraj,这有助于。

    我们的专家将在本周结束前不在办公室。 他返回后、我们将进行讨论、看看是否有任何解决方法。 同时,我将尝试找到一些时间来设置和运行类似的测试,我自己,但没有承诺,我会有任何东西,直到下星期。 感谢您对此保持耐心。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    没问题。 感谢您的活动、我将等待下一条消息。

    此致、Juraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    只是想让你知道,我已经重新飞翼,仍在等待反馈。 他可能仍在通过电子邮件筛查。 感谢您的耐心。

    谢谢,Chase  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    您对此问题有任何更新吗?

    谢谢、Juraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    我从来没有听到过,这是通过裂纹。 抱歉。 我刚才再次向您提供一些反馈。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juraj:

    请参阅下面的反馈。

    如果进入 DAC 的信号为中标度、那么我们不会预期会出现干扰、因为 TXENABLE 会覆盖进入 DAC 的信号并使其成为中标度。 如果存在信号、则信号的突然关断将产生宽带能量、从而在通过平衡-非平衡变压器后产生干扰。

    然而、即使输入为中量程、内部也存在其他可能生成信号的源。 有 QMC_OFFSET、它会添加数字直流信号并且还有抖动、这是带限的、可能不会显示在平衡-非平衡变压器的输出端。 客户应验证是否没有 QMC_OFFSET 值并且抖动已禁用。

    谢谢,Chase