This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818EVM:计算机无法识别 AFE5818EVM?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5818, AFE5818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301404/afe5818evm-the-computer-does-not-recognize-afe5818evm

器件型号:AFE5818EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5818

1.计算机无法识别 AFE5818开发板,计算机设备管理器显示设备驱动程序尚未安装,设备没有兼容的驱动程序(HMC-DAQ GUI v2.8和 HSDCPro 软件 v4.1 PC 软件);

2、启动 HMC-DAQ GUI V2.8软件、出现以下说明、请告诉我如何解决? 此外、支持的 TSW1400开发板可正常识别

3.使用 AFE5818EVM 开发板。 安装 GUI 时、请按照步骤2和5进行安装、我已经根据手册安装了 HMC-DAQ GUI v2.8和 HSDCPro 软件 v4.1、并且支持的 TSW1400开发板可以正常读取它们。 但 AFE5818将在设备管理器上显示一个感叹号、表示未安装驱动程序、我不确定是软件设置和驱动程序的问题。 或硬件 USB 芯片损坏、例如附件



https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/964713/afe5808evm-ftdi-problem-on-afe5808evm/3574808#3574808
查看链接上的帖子、似乎未解决上述问题。 我无法在此处使用 FTDI-FT Prog 软件读取 AFE5818EVM 信息(仅能识别匹配的 TSW1400信号)、因此无法对其进行配置。 单击重新连接 FTDI 以解决问题。


5.在黄色感叹号中,右键单击并查看是否显示更新驱动程序或类似的内容? 如果有、请点击、然后不选择"自动搜索驱动程序"、选择路径、在 AFE8815 GUI 安装文件夹中、查看是否可以根据先前对此过程的回复找到正确的 USB 驱动程序安装、仍然无法解决。

启动 GUI 软件时、首先断开 TSW1400EVM 电路板、然后在 GUI 软件启动并连接后将 TSW1400开发板与 USB 连接。 仍然无法解决此问题,无法连接。

7.更换 USB 电缆仍然无法连接

8. FTDI-FT Prog 软件可以首先读取 AFE5818EVM,以指示 EVM 正常。 当前连接不可用、USB 可能有问题。 帮助申请退货和换货

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试以下建议:

    1) 1) 可以再次卸载并安装 AFE5818 GUI 吗?

    2) 2)打开 GUI 时、以管理模式打开 GUI。 右键点击 GUI 图标、然后选择"以管理员身份运行"。

    3) 3) 从以下位置复制 ftd2xx.dll 并将其平行粘贴到 GUI exe 文件、即"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\AFE5818 EVM\"

    路径:  "C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\ftd2xx.dll"

     

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们已经尝试过这种方法、但它不起作用。 我们使用了很多方法,我们也咨询了你们的另一位同事,他们都根据她的方法进行了验证,但仍然不起作用。 她的反馈可能是物质问题,我们在 mouser ,购买了它,我们需要返回 ,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 我现在也没有想法了。 如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我们。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮我申请退款吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您必须联系购买该产品的渠道。

    谢谢!

    此致、

    沙比尔