This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2200:TSC2200IPWR 性能问题

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1301255/tsc2200-tsc2200ipwr-performance-problem

器件型号:TSC2200

您好

我们一直在大规模生产中使用此产品。 可以使用附加 OK 图片中的产品、但附加图片 NG 中产品上部板的背面25引脚是屏幕背光控制引脚。 输出电压和设定电压之间存在偏差、这是100%不良的、请确认原因?

两种物理产品的生产日期代码不同。 不同的生产日期代码是否会影响产品的参数和功能?

谢谢!  

  e2e.ti.com/.../Fail-information-list.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很快回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅上面的选项。这表示电流范围可能变化20%。

    电路板(具有27K)的满量程电流值为0.1ma。  

    输出电压=3.1*Iout*4.99k

    W

    您能告诉我在出现故障且状况良好的电路板上4.99K 电阻上的电压吗?请断开 PNP 晶体管的基极以进行测试。

    必须将相同的软件写入两个板中。